This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:3.3V 电压输出不稳定

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042015/tps40170-q1-3-3v-voltage-output-is-not-stable

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25116TPS40170

您好,

 我在 一个新的原型设计中使用了 TPS40170QRGYRQ1、其中 I/p 介于5V 至30V 之间、所需的 o/p 为3.3V @15A (最大值)、8A (典型值)、4A (最小值)。  

 我参考了 TI 的 Webench 工具生成的设计。 随附参考设计和实际设计原理图。

 使用12V 电源为电路板供电时、3.3V 上的输出不稳定、并且显示了从2.6V 到3.8V 的大量切换。 我已经获取了电感器开关侧的波形、随附的 o/p 电容器。

 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了随附的电路、其中更新了 C1710和 Q1607器件。 上面的波形实际上是通过该电路获取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj

    输出电压纹波的频率为60-70Hz/120-140Hz、这不能由器件本身产生。  
    我认为您必须监控可能为60-70Hz/120-140Hz 脉动负载的负载电流。 此外、您还必须检查外部源(例如 VSYS、3V3_EN_SWITCH、VDDA_1V8、DCDC_3V3)提供的信号

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速回复。

    VSYS 是干净的。 没有任何开关频率。 将相同的电源 VSYS 提供给板载5V o/p 稳压器、即正确生成 o/p 的 LM25116。

    3V3_EN _Switch 刚刚从左侧的 SW701传出 、该 SW701只需将 EN 引脚 PD 至 GND 即可关闭3V3 o/p  

    VDDA_1V8将在我们获得稳定的3.3V 电压后生成。 因此、VDD_3V3在具有 VDDA_1V8之前不会打开。

    DCDC_3V3是 TPS40170的输出、该输出将提供给板上当前未安装在板上的 PMIC。 因此  

    以排除脉动负载问题。 我已在 C709处将一个外部可变3.3V 电源连接至电路板(通过移除 HS/LS MOSFET 而不提供 VSYS)。 该板工作正常、不会显示3.3V 上的任何开关。

    如果您希望我查看任何其他特定信号、则需要您的指导。

    谢谢

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj  

    通过将外部3.3V 电源连接到 C709、您是否意味着电路板可以正常工作而不会出现任何问题?  

    如果仍有问题、请在 VOUT 击穿时向我发送一些放大波形。 包括 SW、电感器电流、COMP、VOUT  

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj  

    因为一周内没有任何活动、我将关闭此主题。 如有任何疑问、请提交新请求。  

    - Eric Lee (应用工程)