This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电池电压范围

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044181/bq79616-q1-cell-voltage-range

器件型号:BQ79616-Q1

我想知道电池电压范围为何从-1V 开始? 出现负电池电压的原因是什么? 电池电压 寄存器的格式为二进制补码。 是否可以选择在单极模式下使用电池电压?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    对于大多数应用场景、电池电压将介于2V 和4.5V 之间。 但是、对于某些电池化学物质、并且在某些故障条件下、电池电压可能会变为负值。 我们不能更改这些寄存器的输出格式、因此您必须读取2的补码值。