This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:最大输出电流的电感器计算。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044513/tps650864-inductors-calculations-for-maximum-ouptut-current

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: CSD87330Q3D

您好!


我们尝试使用 TPS650864来提供 Xilinx Zynq UltraScale ZCU7EG。


但是、我们已经尝试了很多 L/C 组合、但从未能够正确启动电源、它们始终在 FPGA 启动时关闭。  

我们已经尝试使用外部电源、系统工作正常...


我已经包含了电源原理图。


我们尝试更改电感器、但我们从未获得正确的组合。

我们的主要问题是 BUCK1 (0.85V)和 BUCK6 (P1V8)、


电感器最大电流在原理图上是错误的、我们尝试了30A Isat 电感器、但没有改进。


您能否告诉我应该为 L11和相关电容器(保持 CSD87330Q3D 晶体管)使用哪个电感器/电容器值、以便能够在 P0V85上达到20A

对于最大电流为15A 的 P1V8、同样的问题是什么?

提前感谢您的帮助


此致


文森特·德科

e2e.ti.com/.../TPS-schematic-HSIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的提问。 为了进一步调查此问题、请在问题开始出现时包含 BUCK1和 BUCK6输出的范围截图。

    谢谢、

    Daniel W