This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:数据表中缺少数据

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044192/uc2845-missing-data-in-the-datasheet

器件型号:UC2845

大家好、

我收到了客户的问题。

"

在应用报告《峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应注意事项》中、SLVAE09B–2018年7月–2021年8月修订;在其他公开发布的现有工程文本中、需要执行以下操作才能进行全面分析:

1 - Ri;电流感应电阻器或其等效值
2 -误差放大器的传递函数
3 -补偿电流斜坡斜率(电流随时间变化)
此外、在控制器的调制器部分、PWM 比较器的输入端有斜坡的谷值和峰值。 这些值对于正确仿真电路是必要的。 在 UCx84x 型号电流模式 PWM 控制器数据表(图11和图12中的 www.ti.com/.../uc2845.pdf)中、使用了 E/A 和 PWM 比较器之间几乎通用的电路。 我怀疑这部分也存在这种情况。 我可以使用与该图中所用相同的谷值和峰值吗? 我已经通过分析找出了该电路的电阻值和二极管压降。

请提供此信息。 它应该位于数据表中。

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是指外部电流电阻器值、则它由您设计。

    2.数据表第7页的电气表中列出了单位增益1MHz 时的误差运算放大器增益90dB 和带宽。

    3.斜率补偿由您设计以获得所需的量。 有关实现方案、请参阅数据表的第8.3.9节。

    UCx842/3基于图11。 UCx844/5基于图12。 基本上、42/3是 Dmax 100%、44/5 50%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些其他意见:

    图3显示了误差运算放大器增益和相位、在波特图中为您提供了传递函数