This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:如何执行1A 限流器?

Guru**** 2649195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044323/lm317hv-how-to-do-1a-current-limiter

器件型号:LM317HV

您好!

我从数据表中创建了1A 电流调节器、但它无法按预期工作。 我需要它以恒定电流为电池充电。
输入电压为50V、负载为电池(46V)、电流约为50-80mA。
R1的值变化未改变输出电流。 为什么?

我会使用1A 恒定电流和50V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    稳压器是否在运行? 我可以看到您的设计的示波器截图和原理图吗? 更改 R1的值对 LDO 输出的电流没有影响这一事实使器件看起来好像不在运行。

    我还想问您使用的是什么封装?

    此外、我想问您为什么为器件设计了恒定电流源、而不是使用9.2.14的电池充电器电路进行设计、您是否需要为电池提供专门的恒定电流?

    此致、

    John