This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:不使用 PG 端子时的终端处理。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044306/tps22971-terminal-processing-when-the-pg-terminal-is-not-used

器件型号:TPS22971

您好!

我们的电源电路使用 TPS22971YZPT 进行配置。

但是、该配置不使用 PGOOD 端子。

请告诉我未使用 PGOOD 端子时 PG 端子(C1引脚)的端子处理。

未使用 PGOOD 端子时是否可以执行开路(浮点)处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们建议 在 PG 引脚未使用时将其接地、使其处于已知状态(0V);但是、将其保持悬空不会损坏器件。

    此致、

    Kalin Burnside