主题中讨论的其他器件: UCC21750
大家好、
我们设计了一个使用 UCC21710并使用 OC 引脚实现 DESAT 保护的栅极驱动器板。 因此、使用下图所示的 R14、R17、R18、R19和 C23的值、我认为消隐时间大约为400ns。 我有一个问题、可以添加 R13和 D8来缩短消隐时间吗? 是否建议对 UCC21710使用 R13和 D8? (设计的电路板实际上也可用于 UCC21750、因此我们保留了 R13和 D8)。 如果可以使用 R13和 D8、如何继续获取消隐时间? 还是仅建议更改 R17、R18、R19和 C23的值以调整消隐时间。 该栅极驱动器将用于驱动 SIC MOSFET,因此最好将消隐时间保持在200ns 左右或更短?

谢谢你
Vijaymahantesh V Surkod