This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:最小调光频率-直接 PWM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044213/tps92692-q1-minimum-dimming-frequency---direct-pwm

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

 TPS92692-Q1是否有最小调光频率(通过直接 PWM)? 在 EVM 用户指南"外部 PWM 输入信号、100≤fPWM≤1kHz"中、但在降压/升压计算器中、建议的调光频率为"10Hz 至1000Hz"。  

 TPS92692-Q1是否可以支持最小调光频率?  

30Hz 等低调光频率有什么缺点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Py、

    我们建议使用100Hz 的较低 PWM 频率是因为这样眼睛就可以集成 PWM 频率、并且您不会看到 LED 闪烁。 PWM 频率较低有限制、具体取决于 Cout 的值、负载(电阻器反馈)和 Cout 的泄漏电流。 关断时间很长时、Vout 将下降、当 PWM 再次为高电平时、它可能会导致过流。

    除了上述电压下降之外、再回到30Hz PWM、眼图会将 PWM 频率感知为闪烁。

    谢谢 Tuan