This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:并联3个 TPS22976、这意味着6个通道并联

Guru**** 2383180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044244/tps22976-parallel-3-pcs-tps22976-which-means-6-channels-parallel

器件型号:TPS22976

各位专家、您好!

我的客户要求并联具有6个通道的3个 TPS22976。 我们是否可以从您的角度了解它是否可行? 电源轨为5V/17.1A。 如果3件不能正常工作、那么2件如何? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    可以并联器件以获得更多电流处理;但是、请注意、这仅适用于所有器件共享相同电源的情况。 如果您使用单独的耗材,则会导致损坏/故障。 并联器件的一些问题是 Ron 略有差异、这会导致一个器件吸收的电流大于另一个器件、而器件之间的开通时间也会发生变化、这可能导致一个器件处理整个负载的时间非常短。

    我建议客户测试其系统中的配置、以查看性能是否可接受。

    此致