This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:可配置自放电率?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, TPS2493, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041868/bq34z100-g1-self-discharge-rate-configurable

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:TPS2493、GPCCHEM

您好!

根据要求、我们将 BQ34Z100-G1与 TPS2493搭配使用。 这使我们能够在发生短路时关闭电压。
该电路的功耗约为1mA、组件电源位于 BQ34Z100-G1分流器前面。 我们已经看到、这会导致自放电估算出现显著误差。

是否有办法调整该值、以便我们在那里获得更好的结果?
将 TPS2493的电源放在分流器后面是否有意义-我认为不是这样、因为我们配置了40mA 静态电流、还是仍在内部记录并用于自放电估算?

如果需要更多信息、我可以在必要时添加。

此致

Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    自放电估算中出现的误差在哪里? SOC 不正确吗? 该监测计在负载很小或没有负载的情况下使用基于电压的相关性、因此在此期间的任何误差都将来自不良的化学 ID 匹配。

    您能否分享有关测量仪表电路设置情况的任何图?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池充电后产生了奇怪的影响、可能是在事先自放电的情况下。

    所以:

    1) 1)包装在未 进行维护的情况下存放了大约4个月

      1.1) 编辑:无论如何、这是一个错误、不应该发生。 但现在我们必须处理它。

    2) 2)包装已充电

    3)电池组在应用中放电(170W)

    您可以看到 SOC 保持100%的持续时间将近一小时-这是总运行时间的一半。

    最后、我们的误差约为30%-35%。

    剩余容量相同(以 Ah 为单位)。  

    在我看来、最后的错误完全是在开始时未扣除的部分。

    一个完整周期后、电池组再次按预期工作。 它在结束时出现了几分钟的错误

    我担心 TPS2493的1mA 最大电源电流会使自放电增加到无法再正常工作的程度

    计算值:

    因此、问题是、是否可以在 BQ34Z100-G1中配置电路的电流消耗?

    化学 ID:

    我们将 Panasonic LC-P1220单元与 ChemID 0803结合使用。 在我们的测试中、该 ChemID 最适合。 但根据我们的经验、不良 ChemID 更可能在几分钟/%的放电周期结束时导致时间耗尽或 SOC 错误、而不是导致如此大的偏差。

    此致

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    由于死区电流的原因、监测计可能无法感测1mA、因此它将依赖 CHEM ID 匹配来关联电压。 我检查了电池充电器 ID、并且 OCV 不是那么平坦、因此只要电池和电池的 OCV 上的负载非常小、并且充电器 ID 匹配度很高、那么随着时间的推移、误差应该非常小。

    将日志提交到 GPCCHEM 工具时、DOD 最大错误是什么?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我当时未能从那里获得 ChemID 分析。 我们正在重复这项试验。 我想我可以在几天内在这里发言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    请告诉我们、当您从测试中收集了一些数据时、我们可以查看这些数据。

    此致、

    Wyatt Keller