This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:有关 TPS54240 Webench 结果的问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043582/tps54240-questions-about-tps54240-webench-result

器件型号:TPS54240

大家好、

我的一位客户正在评估 TPS54240的新产品。

它们使用由 TPS54240 Webench 计算得出的部件参数。

它们的 Vin/Vo/IO 条件如下。

VIN = 33.2V (最小值)、36.9V (标称值)、40.6V (最大值)

Vo = 3.3V

IO = 0A (最小值)~ 0.5A (最大值)

在上述条件下、Webench 计算了以下补偿器件值以及输出 C 和 L。

Ccomp = 100nF

Ccomp2 = 82pF

Rcomp = 5.36k Ω

L1 = 82uH

COUT = 47uF

他们使用这些参数值进行评估。 但他们发现输出瞬态响应非常慢。

当输出电流从0A 更改为0.5A 时、在他们自己的电路板上经过300us 后、输出电压降至3.0V。

由于使用上述参数进行 Webench 负载瞬态仿真(0.05A <-> 0.5A)、输出电压降至3.15V。  

他们目前有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1. 我想在负载电流增加(0A -> 500mA)时降低输出电压下降电平。

    请告诉我如何实现这一点吗? 例如、Ccomp、Rcomp、Ccomp2是否正在调整?

    还是最好在 Vo 和 VSENSE 端子之间添加小型电容器?  

问题2. 如果 是 Ccomp、Rcomp、Ccomp2调整、请告诉我如何选择最佳组合。

    是在 每个参数变化时使用的 webench 瞬态响应和波特图仿真。

 问题3. 对于 TPS54240、0A -> 500mA 条件与50mA -> 500mA 条件之间的负载瞬态时间是否存在很大差异?

 非常感谢您的答复。

 此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    看看这里的示例 webench 设计

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=12C77BD407683F30

    您似乎需要2个47uF 输出电容器。 您是否可以尝试增加输出电容器并尝试负载瞬态?

    对于负载瞬态、是的、会有差异、这是因为该器件在 PFM 模式下以0A 运行、压降可能更大、因为频率必须首先上升、然后对负载瞬态做出响应。 您可以在小负载下尝试、例如100mA 至500mA、然后可以看到压降

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    非常感谢您的建议。

    他们确认、在从47uF*1变为47uF*2后、输出压降水平与 Webench 负载瞬态仿真结果相似。

    但 负载瞬态时的输出压降水平约为150mV。

    他们希望将压降电平从150mV 降低到50mV~100mV。

    有什么想法或方法吗?

    请问您能给我回复一下吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将470pF 电容器与30.9k 欧姆的 RFBT 并联。  

    或者、您可以添加更多的输出电容器来查看可接受的压降是多少、因为输出电容器有助于处理瞬态能量。  

    谢谢

    -Arief