This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:CDP 模式支持

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043768/tps2540-cdp-mode-support

器件型号:TPS2540

我们希望在项目中使用 TPS2540。 我们的用例场景是

1) 1)我们的产品将插入的 USB 主机仅支持 CDP 充电

2) 2)我们产品中使用的集成电路将是 USB 器件、仅支持 SDP 充电曲线

如果我们在 TPS2540中将 CTL1、2和3位配置为高电平(对于 CDP BC1.2)、并将其放置在 USB 主机和我们的产品之间、这将解决我们的充电问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    从这里开始就不应该出现问题。 SDP 器件可使用 CDP 充电器充电、CDP 器件可使用 SDP 充电器充电。 充电器和器件的类型不必匹配即可进行充电。 我刚才提到的两种组合仍会充电、但默认充电电压为5V 0.9A。 BC1.2的优势在于 CDP 器件连接到 CDP 充电器。 在这种情况下、器件将灌入5V 1.5A。 但是、这种组合也不是强制性的。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的反馈。 可能是我没有正确解释这种情况。 在我们的项目中、在正常运行期间、我们可以从主机汲取5V、0.5A 电流。

    但是、当主机进入睡眠/休息模式时、它仅支持通过 CDP 充电。  但我们枚举为 SDP、以便在器件进入睡眠/休息模式时停止为其供电。 这是我们可以在主机和器件之间使用 TPS2540的地方、因此在正常运行+睡眠/休息期间、主机始终认为我们是 CDP 器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    我认为 TPS2540在这种情况下不起作用。 我仍然不认为这里有一个问题需要用硬件解决。  

    BC1.2的工作原理是、器件需要确定其连接的充电器类型。 因此、"广播"实际上来自充电器、而不是器件。 您无法同时让设备和充电器广播充电模式。 使用 BC1.2时、VBUS 上始终存在5V 电压、因此协商的目的是让器件了解其所连接充电器的数据和电源功能。 CDP 和 DCP 均可实现高达1.5A 的充电电流、SDP 可实现高达900mA 的充电电流。 CDP 和 SDP 均允许数据传输、DCP 不允许数据传输。

    因此、如果您的系统仅需要500mA 电流、一旦您的器件检测到它已连接到 CDP 充电器、您的器件应采用此电流、因为充电器可支持1.5A 电流并能够处理数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。 这会清除所有内容。