This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2597HV:LM2597HVN-ADJ/NOPB 作为 LM2594HVN-ADJ/NOPB 替代源

Guru**** 2516400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044164/lm2597hv-lm2597hvn-adj-nopb-as-lm2594hvn-adj-nopb-alternate-source

器件型号:LM2597HV
主题中讨论的其他器件:LM2597

大家好、

我的客户正在寻找 LM2594HVN-ADJ/NOPB 的替代电源 、您能不能建议将此器件与 LM2597HVN-ADJ/NOPB 进行比较? 谢谢!

对这两个器件进行电气比较、我看到以下是差异:

  • LM2597上的 Error_Flag、Delay 和 Bias_Supply 引脚能否保持悬空?
  • 使能引脚 逻辑是相同的、还是需要翻转(/shutdown 与/on)?  
  • 数据表显示了相应数据表中翻转的 SOIC 与 PDIP 结至环境热阻值、您有何建议?  
  • 我们应该注意到的任何其他电气、引脚或封装差异?

此致、

Kevin Ginunas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将很快检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    错误标志、延迟和偏置引脚应保持悬空

    两个器件上的使能输入有些不同。   

    97结合了软启动和关断功能。  有关使用该引脚的详细信息、请参阅'97数据表中的图23

    正确的热阻如下:SOIC=150、PDIP=95

    谢谢