This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:LMR23630-Q1和 LMR23630之间的差异

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044340/lmr23630-q1-differences-between-lmr23630-q1-and-lmr23630

器件型号:LMR23630-Q1

我想用"LMR23630AFQDDARQ1"替代"LMR23630ADDAR "。

"LMR23630AFQDDARQ1"是一款车载级产品。 与"LMR23630ADDAR "有何区别?

是否可以在不改变外设电路的常量的情况下将没有"Q"的产品替换为"Q"的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    Q 级器件具有一些额外的组装工艺 、可满足 汽车级质量标准、因此可以在不使用 Q 的情况下替换产品

    LMR23630AFQDDARQ1 具有强制 PWM 特性、可在空载至满负载范围的固定频率下工作、系统 Iq 为10mA 电平。 您需要在轻负载条件下使用 Q 部件验证环路稳定性。

    无需更改外部组件、因为它们具有相同的频率。

    B R

    Andy