This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电器电流设置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044126/bq25713-charger-current-setting

器件型号:BQ25713

大家好、

当电池充满电(无充电电流)时、如果主机将充电器电流设置为128mA、充电器是否会导致任何问题?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    对于 BQ25713、它不会自动终止、因此主机需要将充电电流设置为0A。  它们不能将其保持在128mA。 从数据表中:

    "根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent (),或 REG0x03/02 ()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    如果电池电压已达到 MaxChargeVoltage (05/04h)设置、但主机仍在128mA 中设置 ChargeCurrent (03/02h)、充电器是否会停止充电行为? 因为 过度充电时电池电压将超过 MaxChargeVoltage 设置。

    如果充电器仍在为电池充电、 为什么 MaxChargeVoltage 寄存器无法限制电池电压?

    如果充电器仍在为电池充电、 充电器是否会触发 BATOVP?

    此致、

    哈迪

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    降压/升压控制器(包括 BQ25713)均为主机控制型 IC。 换句话说、如果 BQ25713存在、那么默认情况下、一个 CPU 必须存在。

    是的、当电池电压接近 MaxChargeVoltage 寄存器值时、充电器将从 CC (恒定电流)模式进入 CV (恒定电压)模式、电流将下降、并可能最终停止。 但是、您不会在 EC 中看到该终止电流值、因此它不是客户应依赖的参数。  

    如果您的客户使用 BQ25713、则必须 通过执行以下操作来终止:

    "根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent (),或 REG0x03/02 ()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”