This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:输出电压转换为100mV

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL750L, TL751L, LM9036, UA78L, LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043175/lm2936-output-voltage-is-shifting-to-100mv

器件型号:LM2936
主题中讨论的其他器件:TL750LTL751LLM9036UA78L

尊敬的先生:

我在 PCB 中使用的是 LM2936MP-3.3。

我的电路输出电压向上转换为100mV。
最初、我的输出电压为3.25VDC 在同一 PCB 中打开12V 直流部分后、LM2936MP 输出电压将转换为3.35VDC。
请告诉我们如何解决此问题。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

               您能否为我们提供有关您的电路的更多详细信息、或许是电路图、负载电流和初始 VIN 值的快照? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请在 PDF 中找到随附的原理图。

    输入值:12V
    输出电压:3.3V
    负载电流:10至15mA

    此致
    Murthye2e.ti.com/.../Test-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我们正在等待您的回复。
    非常感谢您最早的回复。
    此致
    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

               原理图看起来不错。 您能否添加一个与输出电容器(C3)串联的1欧姆电阻器、并验证输出电压是否变化很大? 我担心 C3本身是否具有足够的 ESR。 如果您仍然观察到这一变化、您能否为我们提供显示这一电压变化的 Vin、Vout 和 Iout 示波器截图? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    C3的 ESR 为:1.35欧姆
    器件型号:EEEFN1C220R
    电容:22µF μ F
    额定电压:16V
    ESR:1.35 Ω

    我将尝试通过在输出电容器中添加一个1E 串联电阻器来进行检查。

    您能否建议采用尺寸相同的 SOIC-8封装且引脚兼容的等效 IC、其输出电流为(400mA 至500mA)@ 3.3V?

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

               我们有一些器件、它们具有相同的尺寸和引脚兼容性(TL751L、TL750L、LM2931、UA78L 和 LM9036)、但它们都不能支持500mA 的负载电流。 电容器  EEEFN1C220R 的最大 ESR 值为1.35欧姆、但我不确定其典型值是多少。 为了实现稳定性、该器件需要一个 ESR 为0.8 Ω 的输出电容器。 很有意思的一点是、与输出电容器串联的1欧姆电阻器会产生影响。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    SIR、建议的大多数用于5VDC 输出的 IC、

    您能否建议采用尺寸相同的 SOIC-8封装并引脚兼容且输出电流大于100mA @ 3.3V 的等效 IC?

    100mA 输出电流也足以满足 SIR 要求。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

               LM9036和 LM2931与 LM2936引脚对引脚兼容、并提供 3.3V 固定输出电压版本。 LM9036可支持~50mA 的输出电流、LM2931可支持~100mA 的输出电流。  

    此致、

    斯里卡纳特