This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:关于 PGOOD 端子的 VOL 值

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044311/tps54116-q1-about-the-vol-value-of-the-pgood-terminal

器件型号:TPS54116-Q1

您好!

我们的电源电路使用 TPS54116QRTWTQ1进行配置。

关于 TPS54116QRTWTQ1的 PGOOD 信号(6引脚)、
我在数据表中找不到任何提到 PGOOD 的 VOL 值的地方。

请告诉我 PGOOD 的 VOL 值的最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该规格中提供了 PGOOD 开漏导通电阻值。 VOLmax 是导通电阻(max)乘以灌电流。

    此致