This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:电源优先级排序

Guru**** 2504425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043650/bq24195-power-source-prioritization

器件型号:BQ24195

大家好、我对 bq24195有一个不清楚的问题。 借助此 IC、我可以使用电池或外部直流电源为系统供电、对吧?
电源之间是否有优先级? 例如、当连接直流电源时、电池充当备用角色?
如果外部直流电源发生电源故障、系统会自动切换至电池供电并保持正常工作?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    通常、当存在有效的 VBUS 时、VBUS 将支持 SYS 负载和电池充电。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.7.8窄 VDC 架构。

    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPL_RISE)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。  有关详细信息、请参阅8.3.2器件从 d/s 上没有输入源的电池上电。

    充电器的操作很复杂。 强烈建议您在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉充电器操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ning、
    很抱歉、我的问题与源优先级有关。 当两个电源都连接时、BAT 上的电池和 VBUS 上的外部适配器、那么由哪个电源为系统、电池或外部适配器供电?

    当连接两个电源并且由于任何原因断开直流适配器时、系统将保持通过电池供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的是支持以下功能的 IC:

    外部直流源(主电源)

    2.蓄电池电源

    3.电池充电器

    连接主电源时、应从主电源(主电源优先级)为系统供电

    当主电源断开连接时、系统保持开启状态并由电池供电。

    当主电源连接时、系统电压切换到主电源

    我可以 使用 BQ24195实现该功能、 还是应该寻找另一个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入功率 @ VBUS 足够高、能够同时支持  SYS 负载和电池充电功率、BQ24195基本上可以实现您描述的功能。

    如果输入功率不够高、则可能会触发 DPM。 有关详细信息、请参阅 o 8.3.2.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ning!!