This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:更高的输出电容

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044357/tpsm82810-higher-output-capacitance

器件型号:TPSM82810

您好!

是否可以连接高于470uF (即数据表中指定的限值)的更高输出电容? 1V 电源轨上的 FPGA 需要2个470uF (ESR 约为5m Ω 的聚合物电容器)和几个总有效电容高达100uF 的陶瓷电容器。 更高电容下的稳定 ESR 限制是多少? 我们受到元件的空间和电流可用性的限制、因此我在该尺寸中看不到4A 的替代转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    通常、建议遵循数据表 建议。 如果超过输出电容、则会影响器件的环路稳定性。 最好使用系统上的波特图测量来确认环路稳定性。

    有一些类似的主题讨论了相同的问题。 请查看各种主题帖(如果它们对您有所帮助)。

    此致、

    Febin