This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:webench 仿真和数据表之间的效率差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042218/tps61288-efficiency-difference-between-webench-simulation-and-datasheet

器件型号:TPS61288

专家您好!

我对数据表的测量结果有疑问。

我们的客户正在寻找升压转换器以满足以下条件。
VIN=2.8~4.6V
Vout=大约20V
Iout=单位 mA

然后、我使用 webench 仿真了一些器件、并发现该器件在随附的报告中、由于该器件在低于1mA 的电流下具有良好的效率。
e2e.ti.com/.../TPS61288_5F00_SIM.pdf
但是、此仿真报告的效率数据与数据表的结果有很大差异。
例如、在1mA 负载条件下仿真效率高于96%、但测量结果(Vout=16V、Vin=3.6V)是合适的。 70%。
因此、我们想知道仿真结果和数据表之间存在如此巨大差异的原因。

您能告诉我造成这种差异的根本原因吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您的参与。

    请注意、TPS61288最大输出电压为18V。 如果客户需要20V 输出电压升压稳压器、请考虑使用其他器件。

    WEBENCH 效率数据通过公式计算得出、无法与所有 Vin/Vout/Iout 条件下的实际基准测试结果匹配、尤其是在低输入电压条件下。 请参阅 TPS61288数据表效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速更新。

    我知道该器件可支持高达18V 的输出电压。

    有关仿真和数据表之间的差异、您是否会提供数据表中的测量电路信息?
    我同意仿真 main 包含导致差异的因素、但我们的重点区域是低电流负载条件。
    因此、正如我所解释的、外部组件可能会对这种差异产生影响。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    数据表效率在 TPS61288EVM 上进行了测试。 您可以在 TPS61288 EVM 用户指南上找到原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    EVM 的反馈电阻器配置为 Vout=12.92V 条件、但我想知道在效率测量时 Vout=16V 期间的测量条件。
    您会提供它吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们使用相同的电感器 Cout 进行16V 输出效率测量。 仅更改反馈电阻器以获得16V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    正如我所解释的、我们重点关注的是极低输出电流条件下的效率。
    因此、我们无法忽略 FB 电阻器的电流消耗。
    因此、当您在 Vout=16V 情况下测量数据表中的效率时、是否会提供实际数字?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    底部反馈电阻器:39.2k Ω、上部反馈电阻器:1000k Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。
    我明白了。


    此致、  
    Kazuki Kuramochi