This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:TL4242TDRJRQ1的替代解决方案

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92613-Q1, TL4242-Q1, TPS92610-Q1, TPS92611-Q1, TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044223/tl4242-q1-alternative-solution-of-tl4242tdrjrq1

器件型号:TL4242-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92613-Q1TPS92610-Q1TPS92611-Q1TPS92612-Q1

尊敬的所有人:

 TL4242TDRJRQ1是否有任何替代解决方案?

建议使用 P2P 设备是完美的、但对具有类似功能的设备提出任何意见都将对我大有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    TL4242-Q1是一款非常旧的器件、没有 P2P 替代方案。 对于单通道 LED 驱动 器、如果您对输出电流的要求高达600mA 且具有完整的 LED 诊断功能、我建议您使用 TPS92613-Q1。  

    最棒的,格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    由于我不知道您的情况下的 Iout、我建议使用单通道系列 TPS9261x-Q1。 相应的 Iout 为:

    TPS92610-Q1  450mA;

    TPS92611-Q1  300mA;

    TPS92612-Q1  150mA;

    TPS92613-Q1  600mA。

    我相信本系列可以为您提供帮助。

    BR、Gracie