This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:如果使用外部同步、如何限制内部 OSC 频率

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043968/tps65400-how-about-internal-osc-frequency-limitation-if-using-external-synchronization

器件型号:TPS65400

大家好、团队、

数据表描述、如果使用外部时钟同步、建议将内部 OSC 频率设置为比外部时钟频率低30%。 此限制是否有上限和下限?
我希望内部 OSC 是 RC 振荡电路、并且上限似乎是内部 OSC 容差的-10%。 下限是否有限制?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sato  

     这没有上限和下限、这里只是给出 了建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的答复。

    是否需要将内部 OSC 频率设置为低于外部频率?

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sato  

    TI 建议将 内部 OSC 频率设置为低于外部频率。  

    即使不能满足这个要求、我认为 PLL 仍然可以使 int Fsw 与外部 CLK 同步。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。