This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:Vout >9V,电感器 DCR

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042402/tps55160-q1-vout-9v-inductor-dcr

器件型号:TPS55160-Q1

大家好、  

如果电阻分压器或内部 FB 基准电压漂移和 Vout 设置意外超过9V、

器件、系统会发生什么情况?

 即、什么会限制最大输出电压?

2.在数据表中建议电感器的直流电阻小于40m Ω。  

我想使用大于40m Ω 的电感器。  

什么会限制电感器的最大 DCR?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    感谢您联系 E2E。

    该器件具有内部补偿功能。 超出最大输出电压限制会导致不稳定问题。

    2.建议遵循数据表中的40m Ω DCR 建议。 较大的 DCR 会导致更高的功率损耗。 否则、无法保证器件性能、如 EC 表所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    [引用 userid="317433" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042402/tps55160-q1-vout-9v-inductor-dcr/3857176 #3857176]2. 建议遵循数据表中的40m Ω DCR 建议。 较大的 DCR 会导致更高的功率损耗。 否则、无法保证器件性能、如 EC 表所示。  [/报价]

    由于系统负载电流不是那么高、因此我的设计不应考虑功耗。

    主要问题是功耗、没有不稳定问题、我的理解是否正确?

    如果有任何其他问题、请告知。

    LQH32PH4R7NNCL (DCR = 0.155 Ω+/-20%)

    search.murata.co.jp/.../JLF243A-0145.pdf

    系统负载电流。  

    典型值:205mA

    最大值:312.6mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我是否可以知道系统输入电压范围 Vout?

    LQH32PH4R7NNCL 饱和电流电平为1.6A、低于 TPS55160-Q1开关电流限制典型值3.5A。 如果发生过载或短路情况、电感器将饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    输入电压范围:IC 输入为5.4V 至17.8V

    输出电压:8.8V (典型值)(8.175V 至9V)

    对于输出短路事件、有一个外部安全机制来监视和保护输出接地短路、

    因此、饱和电流很好。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    感谢您提供信息。

    请让客户在工作台上评估电感器。 如果没有明显的环路稳定性问题、应该可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    谢谢你。 是的、我将检查稳定性。

    但我认为电感器的 DCR 不会影响环路的稳定性、是吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    通常、如果 DCR 不是很大、它不会产生影响。

    较大的 DCR 将影响功率损耗、效率、最大输出电流能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。