大家好、
如果电阻分压器或内部 FB 基准电压漂移和 Vout 设置意外超过9V、
器件、系统会发生什么情况?
即、什么会限制最大输出电压?
2.在数据表中建议电感器的直流电阻小于40m Ω。
我想使用大于40m Ω 的电感器。
什么会限制电感器的最大 DCR?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果电阻分压器或内部 FB 基准电压漂移和 Vout 设置意外超过9V、
器件、系统会发生什么情况?
即、什么会限制最大输出电压?
2.在数据表中建议电感器的直流电阻小于40m Ω。
我想使用大于40m Ω 的电感器。
什么会限制电感器的最大 DCR?
此致、
您好、Liu、
[引用 userid="317433" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042402/tps55160-q1-vout-9v-inductor-dcr/3857176 #3857176]2. 建议遵循数据表中的40m Ω DCR 建议。 较大的 DCR 会导致更高的功率损耗。 否则、无法保证器件性能、如 EC 表所示。 [/报价]由于系统负载电流不是那么高、因此我的设计不应考虑功耗。
主要问题是功耗、没有不稳定问题、我的理解是否正确?
如果有任何其他问题、请告知。
LQH32PH4R7NNCL (DCR = 0.155 Ω+/-20%)
search.murata.co.jp/.../JLF243A-0145.pdf
系统负载电流。
典型值:205mA
最大值:312.6mA
此致、