This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:SEPIC 模式设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165-Q1, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043656/tps61165-q1-sepic-mode-design

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61165

我们希望设计符合以下规格的 LED 驱动器电路
VIN=12V、VFmax=9.9V、ILE=175mA
在这种情况下、我们可以在 SEPIC 模式下使用 TPS61165-Q1吗?
2.如何调节自适应输出升压电压?

感谢此致
Dharun S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharun、  

    1.是的、您可以将 TPS61165用于 SEPIC 应用。  

    TPS61165 改变 VFB 电压来控制输出电压。 请参阅数据表 eq.1 和 7.5编程

    此致、  

    X.G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiaoguang

    感谢 您的回复。

    VIN=12V、VFmax=9.9V、ILE=175mA

    我们已针对上述规格设计了 TPS61165Q1。 请查看我们的设计。 此设计的快照随附、供您参考。

    阴极短路。

    此致

    Dharun S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharun、  

    还可以。 谢谢。  

    此致、  

    小冈