This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:分级电阻

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044020/tps92633-q1-binning-resistor

器件型号:TPS92633-Q1

你(们)好。

我了解 到、需要使用分级电阻器来设置不同 LED 仓的电流、以实现等效亮度。 我有一些问题。

如何实现调整? 电阻器对光敏感吗?

2.与条形码/二维码相比,非板载 Bin 电阻的优势是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    让我假设您使用的是 TPS92633-Q1的离子化功能。

    首先 、在应用设计期间、输出电流会提前固定。 因此、您所谈论的关断分级电阻 R (ICRTL2)+ R (ICRTL1)是固定的、用于设置稳压电压。 为了更好地理解,我建议参考计算工具 https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh1 。 选择"(非板 载纸槽)"纸张。  

    如您所见、 条形码/二维码解决方案在 LED 电路板上没有分离分级电阻器、因此需要额外的努力来避免错误设计。 然而 、TPS92633-Q1 在 LED 电路板上具有一个 R (ICRTL2) 来设置 相应 的输出电流、并具有强大的 EMC 抗扰度。  因此  、相应的过程在制造过程中会大大简化。

    最棒的,格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    因此、对于需要不同电流的不同 LED 板、我们只需更改  R (ICRTL2)即可、无需更改任何板载部件。 如果我们没有此功能、则必须为一个 LED 板设计一个驱动板。 这是我对应用此函数的原因的理解。 正确吗?

    感谢您的帮助!

    B R

    ElecCheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的! 正确!

    格拉西