This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:在 FRS 模式下使用 BQ25723

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044077/bq25723-work-with-bq25723-on-frs-mode

器件型号:BQ25723
大家好、请告诉我、如果 VBUS = 12V、并将 BQ25723设置为 OTG FRS 模式、此时 Votg = 12V、BQ25723将如何工作? 
此致、Martemyanov Pavel 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    当 VBUS 上有电源时、不打算使用从电池到 VBUS 的供电。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”