This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输入电阻器正确放置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043543/lm3478-input-resistor-proper-placement

器件型号:LM3478

大家好、团队、

LM3478数据表规定:"为了提高性能、特别是当输入电压低于8伏时、建议在输入端使用20 Ω 电阻器来提供 RC 滤波器"。

这与图31之前的"8.2.1.2.8输入电容器选择"一段有关。

我不确定该滤波器是否适用:

a)仅连接到 IC 的电源(VIN 引脚8之前)、而电感器的主电源仍由输入电容器、或直接供电

b)该电阻器在 VIN 引脚和主电感器之前串联。

提前感谢您的澄清。

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    感谢您的参与。 它应该是 a)。仅对于 IC、在该段的最后一句中、"大容量输入电容器和电感器将连接到
    输入电源上电阻器的另一侧。" 他们还可以参阅 EVM 设计原理图以了解更多详细信息。 www.ti.com/.../snva656

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Yinsong!