This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042933/lm5143-q1-searching-ti-solution

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

您是否可以帮助我为 PoE 应用选择 TI 多相降压控制器解决方案?

要求:

输入电压:60V 直流

输出电压:54.5Vdc

功率:4000W

多相控制

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    请为此设计完成 LM5143快速入门计算器并发送审查。 考虑在5456V/73.4A (4kW)解决方案中使用至少4个相位。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    这是我针对该项目的设计,但  LM5143仅具有双路输出、如何针对 54.5V/73.4A (4kW)获得四相、THx

    webench.ti.com/.../24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看四相实现方案的数据表。 另请参阅此应用报告 :www.ti.com/lit/snva870 

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    1.May 我知道您为什么建议 四阶段实施?

    (原因我看到 LM5143 Vo 可以支持55V、IO 可以支持 100A、5kW 可以支持客户规格4kW)

    我们 的 LM5143-Q1EVM-2100 是双通道、 而 SNva870  是四相实施方案。  我可以申请 snva870 电路板吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    1.您可能需要至少4个相位来支持100A 电流、具体取决于气流、最高环境温度等 请使用快速入门计算器根据您的特定设计规格计算每个 FET 的损耗。

    SNVA870只是一份应用手册----相应的设计不可作为可订购 EVM 提供。 但是、您可以订购两个 EVM 并根据需要修改多相解决方案。

    此致、

    Tim