主题中讨论的其他器件:LM5143
大家好、
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
您是否可以帮助我为 PoE 应用选择 TI 多相降压控制器解决方案?
要求:
输入电压:60V 直流
输出电压:54.5Vdc
功率:4000W
多相控制
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我针对该项目的设计,但 LM5143仅具有双路输出、如何针对 54.5V/73.4A (4kW)获得四相、THx
查看四相实现方案的数据表。 另请参阅此应用报告 :www.ti.com/lit/snva870
此致、
Tim
1.May 我知道您为什么建议 四阶段实施?
(原因我看到 LM5143 Vo 可以支持55V、IO 可以支持 100A、5kW 可以支持客户规格4kW)
我们 的 LM5143-Q1EVM-2100 是双通道、 而 SNva870 是四相实施方案。 我可以申请 snva870 电路板吗? Thx