This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:RGBW 分流 FET 控制驱动器- PCB 配置建议

Guru**** 2521470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044113/tps92515hv-rgbw-shunt-fet-controlled-driver---advice-for-pcb-configuration

器件型号:TPS92515HV

我有一个安装了四个 TPS92515HV 的驱动器 PCB、我在获得有关如何为此配置削减 BOM 的建议后、提出了一些建议。  我有一个5V 电压轨可用。  我可以执行的任何技巧、以删除设计中重复的部分。 是否可以仅从电路板上的常见5V 电源启动?  谢谢。  ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的、如果上电、断电时序正常。  请注意、根据您的布局、您可能仍然需要一个10倍的本地电容器来馈入自举二极管和各个自举二极管、因此我不确定您是否会节省 BOM 部件。  我还问过一位同事、如果从另一个电源生成引导、VCC 上是否需要最小电容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我验证了 VCC 上的0.1 μ F 电容器是否足够、而不将其用于引导。

    此致、