This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:UCC21540QDWKQ1与 UCC21540DWR

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044129/ucc21540-q1-ucc21540qdwkq1-vs-ucc21540dwr

器件型号:UCC21540-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21540

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

我可以问 UCC21540DWR 和 UCC21540QDWKQ1吗? Thx

两个 IC 在测量 OUTA 到 VSSA、OUTB 到 VSSB 方面是否有差异?

此外、如果我在高电平下测量 OUTB 至 VSSB 波形、则它会超过 VDDB+0.5规格(测量值超过0.8V)

是否有维护时间? 例如、如果它超过 VDDB+0.5并保持10n S、它是否超出规格?
或者没有维护时间、只要超过该时间、它就会被视为超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    感谢您联系 E2E。

    在 VSS 电压测量方面、UCC21540的两个版本之间不应存在任何差异。  

    至于 OUT 至 VSS 的最大电压、我们不保证电压在任何时间内都超过绝对最大值(VDD+0.5V)。 虽然一个单元可能会承受短路过压、但同样的过压也可能会损坏另一个单元。 如果应用经常在 OUT 引脚上出现过压、我们建议使用外部二极管将电压钳制到 VDD。

    请单击绿色按钮、告诉我这是否可以解答您的问题、或者告诉我如何进一步支持。

    此致、

    Daniel