This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:LM25118EVAL:LM25118EVAL 的辐射噪声这是一个相关问题。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042571/lm25118eval-lm25118eval-radiated-noise-of-lm25118eval-this-is-a-related-question

器件型号:LM25118EVAL

用户6144845
LM25118EVAL:LM25118EVAL 的辐射噪声

这是一个相关问题。

你好。

尽管缓冲器产生的噪声可以降低、但当输入电压设置为30V 或更高时、输出电压会波动。
存在 VCC 压降。
正如我在上一个问题中所宣布的、缓冲电路(10Ω+ 2000p)被插入 FET Q1-Q2的栅极和 SGND 之间。
请对插入位置和常量进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形看起来不像设计正常运行。  您能否发布您正在测试的原理图?  此外、请说明输入和输出电压设置以及您发现问题的负载水平?    

    我还将此主题重新分配给支持此设备的正确团队。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几天过去了,我没有 收到答复。  我将假定问题已解决、如果您仍有问题、请随意重新打开主题。

    谢谢。

    David。