This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:引脚47设置为 I/O

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044022/ucd3138a64-pin-47-setting-as-i-o

器件型号:UCD3138A64

大家好、

下面是有关 UCC3138A64的一个令人困惑的项目:如何将 PIN47设置为 I/O 函数。

但该引脚具有两种替代的器件 TCAP0和 TCAP1。

您能否提供一个示例代码、说明如何将此引脚重用为 TCAP1和 I/O 功能?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、我无法使 TDI 上的 TCAP0工作。  如果您想将 TDI 用作 IO 引脚、则不必这么做。  您只需使用 GLBIO 寄存器、因为它们支持 TDI 引脚。