This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:与 bq25570配合使用的外部充电器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044122/bq25570-external-charger-in-conjunction-with-bq25570

器件型号:BQ25570

您好!

对于 bq25570架构、如何使用外部充电器或该架构的能量收集功能? 我的第一个想法是找到电池所在的某种类型或电路。 然后、我们可以在该节点添加一个外部充电器。 TI 是否对 IC 有任何建议来实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于 BQ25570功耗低且仅提供恒压(CV)充电、因此您可以将 VBAT 引脚直接连接到第二充电器的电池输出引脚。  二极管或通常不需要二极管。  请记住、该 IC 由 VSTOR=VBAT 供电、因此即使未连接能量收集装置、它也会吸收其 IQ。

    此致、

    Jeff