This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:SS/TR 和 PWRGD

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506, LMZ31503, TPS54320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043662/lmz31506-ss-tr-and-pwrgd

器件型号:LMZ31506
主题中讨论的其他器件: LMZ31503TPS54320

大家好、我们正在尝试跟踪1.8V 导通(LMZ31506)至3.3V 导通(LMZ31503)。 我们计算出的电阻器为 R1 = 37.8K、R2 = 18.9K。 遗憾的是、这会在 SS/TR 输入端产生~ 1.1V 电压、从而导致 PWRGD 信号被下拉、因为它低于1.4V。  需要 PWRGD 信号来启用序列中的另一个稳压器。 是否有任何关于跟踪两个器件并从1.8V 器件启用 PWRGD 的替代方法的想法?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    跟踪是否正常?  还是仅3.3V 的 PWRGD 在启动后拉低? 可以给我发送原理图吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 是的、跟踪的工作方式是1.8V "跟随"3.3V。 我们遇到的问题是1.8V 稳压器上的 PWRGD。 遗憾的是、提供原理图会带来一些挑战、但我们非常遵循2018年4月修订版数据表第23页的图38所示的原理图。 我们的原理图中的 Vout1 = 3.3V、Vout2 = 1.8V、R1 = 37.4K (Vs 计算结果为37.8K)、R2 = 18.7K (对比计算结果为18.9K)、并且两者上的 Vin = 5V。 需要注意的一点是、使用 LMZ31503调节3.3V 电压、而使用 LMZ31506调节1.8V 电压。  与图38相比、唯一的另一个区别是我们在 LMZ31506上将 STSEL 接地、但数据表显示没有连接。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    感谢您的信息。 了解。

    1.Vout1=3.3V、因此 R1和 R2从3.3V (Vout1)连接。  Vout1 (.3.3V) LMZ31503的 STSEL 引脚应连接到 GND、Vout2 (1.8V) LMZ31506的 STSEL 引脚应打开以启用跟踪功能。

    2.您对 R1和 R2的计算似乎不正确。 如果 Vout1=3.3.V、Vout2=1.8V、R1应为28.7k、R2应为22.6k。 请仔细检查。 因此 SS/TR 上的电压高于1.45V、PWRGD 应该正常。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、除了让 STSEL 在 LMZ31506上保持打开外、还应使用 LMZ31503数据表中的公式来计算 R1和 R2、而不是 LM31506中的公式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    抱歉、R1和 R2应遵循 LMZ31506中的公式。 我认为 LMZ31506和 LMZ31503具有相同的 VREF 0.8V。 但它们是不同的。 让我思考一下我们能否解决这个问题。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    请参阅以下链接中的 TPS54320数据表(第16页)。 LMZ31503在模块内部使用 TPS54320作为转换器。 我不支持 LMZ31506、也不确定里面有什么。 但应该类似。 如果您在跟踪期间使 Vout2略大于 Vout1。 例如、deltaV=-0.4V、使用等式5和6、您可以使 r1=29.4k、r2=22.k、然后 SS/TD 上的电压将高于1.4V、PWRGD 应该正常。 请尝试一下、并告诉我它是否起作用。 首先将 LMZ31506的 STSEL 引脚保持断开状态。

    如果它不工作、那么1.8V 的输出电流是多少? 是否可以将 LMZ31506更改为 LMZ31503? 我们建议使用相同的转换器来跟踪功能。 没有不同的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Nancy  

    https://www.ti.com/product/TPS54320?keyMatch=TPS54320&tisearch=search-everything&usecase=GPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用上述推荐的电阻器值可提供足够的解决方案。 它确实在3.3V 达到稳压和1.8V 达到稳压之间增加了~1ms 的额外延迟、但这应该足够了。 PWRGD 也被认为是我们的主要目标。 我查看了 TPS54320数据表、想知道您是否可以快速解释 deltaV、Vout1和 Vout2参数。 Vout2和 Vout1似乎不是3.3V 和1.8V 的电压输出、因为这会导致 deltaV 为1.5V、因此我不会完全遵循该公式。 您还选择了-0.4的 deltaV、但可以选择-0.1V 的 deltaV、以使两个斜坡更接近彼此? 另一个注意事项是、无论我们保持 STSEL 断开还是接地、它似乎都不会对波形产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    真是个好消息。 Vout1为3.3V 的第一输出电压。 Vout2为1.8V 的第二跟踪输出电压。 DeltaV 是启动期间两个跟踪斜坡的差异。 你是对的。 -0.1V 的 DeltaV 应该得到两个彼此接近的斜坡。 但-0.1V 可能不足以将 PWRGD 置为有效。 在数据表 TPS54320中、图25为正 deltaV。 图26是负 deltaV。 图27是0V deltaV。 LMZ31506/31503数据表上 R1/R2计算的公式用于0V deltaV。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy