This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:通过 i2cset 命令提供程序地址

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043949/tps23861-program-address-by-i2cset-command

器件型号:TPS23861

大家好、团队成员

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723203/faq-tps23861-how-to-program-device-address

根据上面的页面

我尝试将 TPS23861 AUTO 位更改为"0" 、地址仍然为0x20、0x28

有两个 TPS23861,一个 A3引脚接地,其它引脚悬空

使用的命令:

i2cset 0x30 0xAA 0x40

i2cset 0x40 0x11 0x20 <-返回失败消息

正确的流程是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larson、对于这个与 SW/I2C 相关的问题、我需要联系我们的软件专家。 由于我们目前的应用程序支持资源不足、请在本周让我回答这个问题。 谢谢!