This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:在充电之前、有必要访问适配器以通过 SMBus 配置 BQ24725。 是否可以在不插入适配器的情况下进行配置?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042975/bq24725-it-is-necessary-to-access-adapter-to-configure-the-bq24725-through-smbus-before-charging-is-it-possible-to-configure-without-inserting-adapters

器件型号:BQ24725

您好,团队

大家好、我将使用 BQ24725的评估板。 测试完成后、我有三个问题需要回答:

在充电之前、有必要访问适配器以通过 SMBus 配置 BQ24725。 是否可以在不插入适配器的情况下进行配置?

2.每次适配器断开连接时、都需要通过 SMBus 重新配置 BQ24725、以便为电池充电。 如果只能配置一次,则适配器可以重新充电。

3.ACOK 引脚用作适配器的有效输入指示(开漏输出)、但没有适配器输入为 GND。 然后、如果在加注后 ACOK 也是 GND 状态、我们应该如何区分适配器是否已满?

谢谢

James