This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001DDAR 的典型器件高度值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042017/tps7a7001-typical-device-height-value-of-tps7a7001ddar

器件型号:TPS7A7001

尊敬的 TI LDO 团队:

出于散热器设计的目的、您能否告诉我 IC 高度的典型值(TPS7A7001DDAR)? 我注意到、数据表仅指定了最大规格(1.70mm)。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我有一封电子邮件发送给封装团队、我会在收到回复后向您提供更新。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    为您的匆忙表示歉意。 您可以帮助提供更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我们向其请求此信息的工厂位于中国、由于"黄金周"、可能需要等到下周初才能收到回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、  

    我正在跟进、而 Stephen 是 ooo。  

    我们从工厂得知、他们从黄金周回来、并确认该封装的典型高度为1.49mm。