This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:最大输出电容

Guru**** 2505805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822, TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043137/tpsm82822-maximum-output-capacitance

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件: TPS54218

我们希望使用 TPSM82822为 FPGA 的内核供电以及进行供电、总输出电容可能约为500uF。

我在数据表中看到、建议的最大输出电容为47uF。 高电容下的预期行为是什么? 启动问题? 如果是、是否有其他推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    强烈建议遵循数据表规格。 如果 Cout 高于建议值、 则滤波器截止频率可能会发生偏移、并且系统可能不稳定。 这主要影响输出电压调节。 500uF 似乎是非常高的 Cout、不建议这样做。  

    我认为唯一的替代方案是使用具有外部补偿网络的器件、例如 TPS54x18系列器件(如 TPS54218)。 但是、解决方案尺寸会大得多。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    您是否需要进一步的支持?

    此致、

    Febin