This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:EN 变为低电平后需要关闭 Vo 的时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042246/tps54325-the-time-needs-to-turn-off-vo-after-en-became-low-level

器件型号:TPS54325

大家好、  

我的客户询问以下问题。 请帮帮我。 谢谢。

1.我认为"EN"引脚控制输出电压、在 EN 变为低电平(低于0.4V)后、需要多长时间关闭 Vo?

表2. 在数据表的第12页中、有 C8+C9 (UF)、这是否是 C1+C8 (UF)的拼写错误?  我们可以从图4中看到 C7 + C8 (UF)。 第11页。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    1. 通常、从 EN 为低电平到开关关断、有大约200us (典型值)的延迟。 然后、VOUT 需要一段时间下降至0V、这取决于 VOUT、COUT、LOUT 和负载条件。
    2. 是的、这是一个排印错误、C7和 C8根据图4进行了 COUT。

     

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、  

    感谢您的回复!

    是否有任何公式可供客户估算 VOUT 下降至0V 所需的时间?

    [引用 userid="52412" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042246/tps54325-the-time-needs-to-turn-off-vo-after-en-became-low-level/3854962 #385492"]然后 VOUT 需要一段时间才能降至0V,这取决于 VOUT、COUT、LOUT 和负载条件。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    每个说都没有格式、但 这通常是一 个 RC 元件  、允许外部 COUT 通过电阻负载放电。 器件停止开关后、COUT 电荷将保持 VOUT、直到 COUT 中的电荷耗尽。 如果存在强电阻负载、则会快速耗尽;如果不存在电阻元件、则 COUT 放电需要更长时间。   

    谢谢  

    Tahar