This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:VIN 和 EN

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043501/tps62743-vin-and-en

器件型号:TPS62743

大家好、

使用吹扫图的 EN 信号时、是否会对芯片造成损害? 是导致过热电流还是大电流?  断电时、能否使用万用表二极管测试 EVM 中 Vin 的正向和反向电压? 非常感谢!

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我无法理解您的问题。 您的意思是、如果您在 EN 上提供1.8V 电压、是否有任何问题?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    EN 不连接 VIN、由 I/O 控制 I/O 信号呈黄色曲线、在上电期间处于高电阻状态。 它是否会导致芯片过热和大功耗? 因为我一侧没有 EVM。 您能帮我测试 VIN 的正向和保留电压吗?

    此致、

    很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    如果 EN 引脚电压保持在器件的绝对最大额定值范围内、那么我不会看到问题。 您可以确认这一点吗?

     VIN 的正向和保留电压是什么意思? 请详述一下。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我想使用二极管测试 VIN、在 IC 断电时使用二极管正向测试和保留测试。 您能帮助测试吗?

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我相信您正在寻找 TPS62743 EN 和 Vin 引脚的 ESD 保护数据。

    如果是、我将在内部进行讨论、并在两三天内回复您。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    关于 ESD 保护、当 EN 引脚电压大于 Vin 时不会出现问题。  

    希望我回答了你的问题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    它看起来像是 ESD 保护。 我想使用二极管测试 Vin 来验证 ESD。 非常感谢您的帮助。 我已应用 EVM 进行测试。

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您是否需要任何进一步的支持? 否则、我将关闭此线程。 如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin