This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:WEBENCH®︎的︎ 电路

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043790/lmr12010-webench-suggested-circuit

器件型号:LMR12010

我对 LMR12010电路的设计有疑问、
附件是使用 WEBENCHRegistered设计器获得的建议电路,
升压引脚需要添加一个5V 电池并将二极管串联。
Vout 能否串联一个二极管、然后像数据表图15中所示那样返回到升压引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、如果您的输出电压为5V、则没关系。

    谢谢、

    Nancy