This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:三态输出行为?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043705/tps51604-tri-state-output-behavior

器件型号:TPS51604

大家好、

您能否提供一些有关 三态块的两个输出行为(当 nSkip 为低电平、三态和高电平时)的见解?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表1中所述的逻辑功能以及响应 PWM 和 nSkip 的驱动信号均已清零。 我理解您的问题是关于内部三态逻辑输出的问题。 nSkip 三态逻辑的输出可从表1得出结论。 和功能方框图。 有一个 nSkip 信号与 DRVL 的过零比较器进行 OR 运算、并针对 DRVH 进行门控。  

    以下是 nSkip 和 PWM 三态的详细说明:

    nSkip

    OUTH

    OUTL

    三态

     

    PWM

    OUTH

    OUTL

    三态

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的快速回复!

    您能否解释一下为什么有两个输出?
    它们的行为方式是否相同?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    是的、nSkip 三态逻辑有2个输出、一个用于上部驱动器、一个用于下部驱动器。 它们的行为方式相同。

    此致