This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:使能引脚电压大于 VIN

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043813/lmr14030-enable-pin-voltage-is-greater-than-vin

器件型号:LMR14030

大家好

我使用的 LMR14030对应于多个输入电压、但使能引脚电压固定为12V。
我尝试查看数据表、但 VENB 和 VIN 之间没有关系
如果使能引脚电压大于输入电压、我可以使用它吗?
例如:Venable=12V >Vin=5V

此致、

胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    只要低于44V、EN 引脚电压就可以高于 VIN 引脚电压。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy Chen

    感谢您的回复