This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:您是否可以通过固定输出电压版本输出1.9V 电压?

Guru**** 2509745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043427/tpsm82822-do-you-have-any-way-to-output-1-9v-by-fixed-output-voltage-version

器件型号:TPSM82822

各位专家、您好!

我有如下相同的问题、输出电压为1.9V。 您是否可以通过固定输出电压版本输出1.9V 电压?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我们的客户需要可调节 TPSM82822SILR、但无法在任何地方使用。 为了解决1.1V (不作为固定输出类型提供)输出的问题、他需要进行一些确认。

是否可以将任何 TPSM82822xSILR 固定输出器件调节为其他输出电压? 他的假设是、这些器件使用固定 的内部电阻分压器。 如果可调版本通常使用的引脚可访问电阻分压器、则即使这是固定输出类型、也可以调整输出电压。 他的假设是否正确?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    通常、当固定 VOUT 小于所需 VOUT 时、可以通过向固定 VOUT 版本的 FB 引脚添加外部电阻器的方法。 在这种情况下、最小的固定 VOUT 为1.2V、所需的 VOUT 为1.1V。 添加一个外部电阻器将使 VOUT 大于1.2V。 此外、对于该器件、环路需要一个前馈电容器。 将固定 VOUT 转换为可调节电压 会导致更差的瞬态性能。

    客户是否可以将1.1V 电压轨更改为1.2V 电压轨并使用固定 VOUT 版本?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    客户需要 VOUT=1.9V、而不是 VOUT=1.1V。 根据您在上面的解释、如果客户使用 VOUT=1.8V 固定版本和外部电阻器、它将实现 VOUT=1.9V、对吧? 如果是、请告诉您如何设计外部电阻器的值?

    客户希望使用1.9V 电压轨、并且希望使用 ADJ 版本、但在任何地方都不可用...

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    我将 检查所使用的内部电阻器的值、并再次检查控制环路执行此操作是否存在任何问题。 本周周三/周四将回来。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    固定版本(1.8V)  的 FB 引脚上的典型内部电阻为7.5M Ω。 因此、要获得1.9V 的 VOUT、您需要在 FB 和 VOUT 之间添加一个417KOhm 的外部电阻器。 为了获得良好的瞬态性能、您仍然需要添加一个120pF 的前馈电容、该电容与417KOhm 并联。

    请让客户验证此变通办法的性能是否满足其需求。

    此致、

    瓦伦