This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042827/power-supply-design

主题中讨论的其他器件:CC3220SFADS8586S

大家好、

我正在尝试使用 ADS8586S 和 CC3220SF 为我的项目开发板。 在开发原理图时、我有点卡在电源设计中。 我必须为 AVDD 生成一个5V 电源、为 DVDD 电源生成另一个3.3V 电源。  我想使用一些内置电源模块将230VAC 转换为9VDC、1.25A (粗略计算、不知道是不是正确还是不正确)。 然后、我将向 LDO 馈送此9V 电压以生成5V 电压、然后将此5V 电压馈送到另一个 LDO 以生成3.3V 电压。 此流程是否正确?

如何选择 LDO 的额定电流?  

如何计算电路板的总功率要求、以便设计输入电源?

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我们确实有 AC-DC LDO、但对于230V 交流、您可以将其降低至使用 直流源(如预期的9V)为 LDO 供电。 然后、LDO 将该电压降至具有设置输出的低噪声电压、在您的情况下为5V。

    现在、您可以将其进一步降至3.3V、 但是、如果这样串联 LDO、则会强制直流负载上的所有电流流经9V-5V LDO、并且 来自5V 轨负载的组合电流与3.3V 轨负载组合可能会超过电流 电压限制。 在这种配置中执行它并不是错误的、这只是您可能遇到的一个问题 、因此我将把它作为一个关注点来提及。

    相反、您可以将它们并联、一个 LDO 从9V-5V 下降、一个9V-3.3V。 这将降低5V 输出 LDO 上的电流要求、并提高3.3V 输出 LDO 上的功率耗散要求。

    选择 LDO 的额定电流将要求您了解每个电源轨上的负载。 如果估计满负载条件为1.25A、并将两个 LDO 串联、则可以将5V 输出 LDO 作为1.25A 器件进行评级。 但是、消费者通常会降低电流以获得额外的余量、通过标准降额、您可以说该 LDO 是1.5A 产品。 我用20%的增加额定 LDO 1.25A 典型负载条件*1.2=1.5A LDO。 一旦您了解了每个电源轨将提供的负载条件、那么您只需使用欧姆定律来计算 LDO 在输出直流电压时将需要提供的电流。 I=V/R 一旦您有电流流过 LDO、建议为 LDO 留出一定的余量、以便在正常运行期间不会进入电流限制。 20%是提供适当余量的良好起点。

    总功耗计算方法类似。 当您具有电路板的总电流负载时、您将获得电源、因为电路板上的电压为9VDC。 因此9V*(总电流 I)=耗散。 此耗散功率将是您的电路板消耗的总功率。 如果我们使用上面给出的值,则您的电路板耗散的功率为9*1.25=11.25W

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的回答。 我会根据您的建议完成我的原理图。 我要在此处附上原理图、您能查看吗?

    交流/直流电源模块、用于从 Traco 电源将230V 交流电转换为12V 直流电- TMT15112。

    e2e.ti.com/.../ADU.pdf

    此致、

    葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    两个 LDO 看起来都配置正确。 根据电容器的数据表、电容器的大小正确、引脚连接正确、因此只要您的满负载条件在规格范围内、您就不会遇到问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的回答。 我希望这可以正常工作、但我将再次检查满载条件。

    此致、

    葡萄园