This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:有关 SCP 的问题

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041208/tl1451a-question-about-scp

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件:LM5157

大家好、

您能否支持以下客户提出的问题?

Q1)您能否提供 VCC 下限哪个 SCP 正常工作?

是否正确地认为 SCP 在 VCC 下降到 UVLO 之前运行、如图11所示?

Q2)您能否提供从"VCC =3.6V"到"内部 Vref 变得稳定"的时间段?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    负责此设备的人员因假期而外出、将在下周结束时返回。 他们可能需要一些额外的时间来支持。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujihara-San、

    感谢您的耐心等待。 这是一个很旧的设备、我花了一些时间搜索信息、所以我花了更多的时间检查这个问题。

    1)是, 在 VCC 达到 UV 之前为真。  

    2 μ s 从 Vin 到 VCC)的延迟可以忽略不计、因为这是一个 LDO、VCC 输出应遵循 VIN、延迟可以忽略不计。

    该器件非常旧、在新设计中、我们建议使用一些新器件、以便提供更充分的支持。 对于本例,、您可以参考 LM5157。

    DS 链接如下所示:

    www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm5157.pdf

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德环圣:

    非常感谢您的专业支持。

    此致、