This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:MOSFET 和二极管上的电压振荡原因以及启动时的电压骤降

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043053/ucc28910-reason-of-oscillation-in-the-voltage-across-mosfet-and-diode-and-voltage-dip-at-starting

器件型号:UCC28910

尊敬的先生:

在使用 UCC28910设计反激式转换器(规格-Vin 380V、Vout =15V、0.5A)时、我们面临以下问题:

(1)当 MOSFET 和二极管在退磁时间后都关断时、我们将获得 MOSFET VDS 中的振荡以及图1和2所示的二极管两端的电压。这种振荡的原因是什么、因为当退磁时间结束时、不会存在电流 在电路中? 对于某些周期、该电压振荡 非常接近零会导致器件误导通。如何减少此电压振荡、以免导致器件误导通?

(2)从辅助输出1的30mA 负载开始,到辅助输出2的150mA 负载开始,我们将在输出电压下降一段时间。 几秒钟后输出电压稳定。启动时输出电压下降的可能原因是什么?

先生,我也分享了原理图文件。

此致、

                                    图1 MOSFET VDS

                                  图2二极管电压  

                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28910是一款 DCM 反激式器件数据表中的第9.3节将介绍其工作原理。

    下面是数据表中的一个片段。 如果您需要更清晰的图片、这与数据表中的信息相同。

    您可以在以下链接中找到一个评估模块、该模块显示了此设计的典型波形。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuai4a/sluuai4a.pdf 以下波形来自用户指南。  由于某种原因、我无法使 e2e 上的图片更清晰。  请访问上面的链接以获得更清晰的图片。

    在最大负载下、该器件将在最小输入电压下接近临界导通状态下工作。  随着输入电压升高或负载降低、死区时间将会延长。  您可以在这里观察漏极上的振铃。  转换器似乎按设计运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    有没有办法可以降低二极管关断后出现在 VDS 上的振荡电压幅度?

    另外,起动时电压下降的可能原因是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当涉及 Vds 上的谐振环时、DCM 中的 dmag 时间基于变压器初级磁化电感和开关节点电容。  通常、设计人员不会降低其幅度。

    我不确定您在开启期间输出电压下降的原因。  您必须学习 Vout、Vaux、Ripk 才能计算出这一点。

    请注意、在 dmag 时间结束时、辅助绕组信号需要非常干净、小于100mV。

    如果噪声很大、则可能会导致调节问题。

    以下是应用手册的链接、其中介绍了初级侧调节感应的最常见问题及其解决方法。  我相信这些信息将有助于解决您的问题。

      https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生