This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:SDP 模式下的电流限制

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041937/bq25895-current-limit-in-sdp-mode

器件型号:BQ25895

您好、先生、

我的客户对 BQ25895的电流限制设置有一些疑问。

当器件进入 SDP 模式时、REG00=0x10、REG13=0x50、电流限制将设置为900mA (电流限制800mA +偏移电流100mA)、为什么我们仅测量750mA 的输入电流? (电源为5V/2A)

您能否帮助查看寄存器表是否正确?

寄存器表:

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS、VPMID、 IPMIDTM

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    VBUS:4.77V; IVBUS:712mA

    VSYS:3.7V; ISYS:610mA

    VBAT:3.69V; IBAT:230mA

    VPMID:4.73V; IPMID:0mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试数据看起来合理。  请尝试使用新电路板或新器件、以查看测试数据是否相似。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    BQ25895可以在 USB 5V/900mA 下支持 SDP 模式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完成输入源类型检测后、将根据表3更新输入电流限制。 bq25895 d/s 的结果 该器件只能检测 SDP 500mA。 输入电流限制检测完成后、主机可根据需要通过 I2C 将输入电流限制修改为900mA。

    谢谢、

    宁。